This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6484:自 SOP 以来、低输出负载增加了轨到轨输出摆幅和奎特

Guru**** 2870410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1242266/lmc6484-rail-to-rail-output-swing-at-low-output-load-has-increased-since-sop

器件型号:LMC6484

我们在产品中使用了运算放大器 LMC6484AIM、我们发现"轨到轨输出摆幅"的值从推出之初到现在都已经发生了变化。

在生产开始时、将输入开路时的最大 ADC 读取值(如下所示、100k 与 GND)设置为第一批中所有 PCB 均满足的值(~10mV 范围)。
过去、这些限值都已经全部提高了一次、因为越来越多的电路板不符合规范、最近越来越多的电路板未通过测试(电路显然没有发生变化)。

我知道所选的电压值非常低、但当时它适合所有电路板、随着时间的推移、它似乎增加了。

幸运的是、这似乎不会对器件的功能产生负面影响、因此我们可以将限值提高到更高的值。 不过、最好知道这是与生产相关的原因、或者我们的电路中的其他因素是什么原因。

这可能是由于从 LMC6484AIm (非 RoHS 和绿色环保)到 LMC6484AIM/NOPB 类型(RoHS 和绿色环保)的中间变化引起的、也可能是这是元件的正常串联变化吗、差异只是来自使用不同的元件批次?


提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marinus,

    此问题可能与输出摆幅有关、但也可能是许多其他问题。  请通过执行以下测试来帮助我分析您的情况。

    1. 在您认为有此问题的器件上、请直接使用数字万用表测量输出(相对于 GND)。  只能通过 ADC 转换而不是转换来执行此操作。  ADC 正在转换时、您是否看到了差异?
    2. 通过拆焊100 Ω 电阻器来断开放大器输出与 ADC 的连接。  在断开放大器之前和之后测量放大器输出。  您觉得有区别吗?
    3. 使用和示波器查看放大器输出。  请在 ADC 转换时执行此操作。  信号是否稳定或上面是否有很多噪声?
    4. 可能的问题:
      1. ADC 用作负载。  在较高的采样率下、此负载消耗的电流将增加。  放大器在靠近电源轨范围内摆动的能力取决于负载电流。  如果负载电流较高、则相对于电源轨的摆幅会不那么好。  如果问题是电源轨摆幅问题、则降低采样率会有所帮助。  
      2. ADC 还会在放大器输出中引入瞬态。  放大器必须稳定到该瞬态。  稳定问题可能看起来像是直流误差、但实际上是因为放大器带宽和滤波器不是最佳的。  如果 是问题、我们可能需要调整采样率或 RC 值。
      3. ADC 瞬态电流需求也会放大稳定性问题。  这意味着当 ADC 转换开始时、放大器可能会发生振铃和振荡。  我认为这不是问题,但我们不应该完全排除它。

    我期待听到你的实验是如何进行的。  我希望我们能够尽快解决您的问题。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术

    感谢你提供了快速和充分的答复,这些都是好的要点,我下次将尝试加以探讨。

    非常感谢您到目前为止提供的帮助。

    此致
    马里努斯