This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA216:INA216A2 PSpice 模型(修订版 B)无法在微电容器中工作

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1242620/ina216-ina216a2-pspice-model-rev-b-can-t-work-in-micro-cap

器件型号:INA216

您好、TI 专家:

我正在使用 Micro_Cap 12.2.0.5进行仿真、我使用了器件 Winzid 将 INA216A2 PSpice 模型(修订版 B)加载到 MC12库中。 ​但我无法找到 INA216的适当形状、因为 INA216是4引脚器件、普通的 OPAMP 是具有单独 Vdd 引脚的5引脚。

当我运行仿真时、显示错误信息:

------------------

错误:子接 INA216A3的节点 INM 与此部件的任何已定义引脚名称不匹配。

当子电路语句中的引脚名称(或编号)与其组件库定义中的任何引脚名称都不匹配时、就会发生此错误。
要解决此问题、请确保子电路文件中.SUBCKT 语句中列出的每个引脚名称都与组件库中列出的引脚名称之一相对应。

-------------------------------------------------------

请 TI 专家回答。 建议适合我的 MC-12形状?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师 Liu:

    我正在查看此内容、并将很快做出响应。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘女士,您好!

    我不是 Micro-Cap 的专家、但您似乎必须在库中制作一个新的符号或编辑一个符号。 此外、还需要确保符号引脚以正确的顺序与子节点相关联。 以下是我在线找到的 MC12用户指南的链接。

    https://gotroot.ca/spectrum/www.spectrum-soft.com/download/ug12.pdf 

    此致、

    彼得