This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7021:NJU77241F 的正确替代器件

Guru**** 1633940 points
Other Parts Discussed in Thread: TL331, LMV331-N, LMV331
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1242644/tlv7021-right-alternative-for-nju77241f

器件型号:TLV7021
主题中讨论的其他器件:LMV331-NLMV331、TL331

大家好、

我们是否有 NJU77241F 的 P2P (相同的引脚布局)替代产品?

此致、

肯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NJU77241F 使用 TL331型引脚排列。 因此 LMV331/LMV331-N 可以正常工作、但它没有轨到轨输入。

    据我所见、SOT-23中的所有其他开漏比较器都有不同的引脚排列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kento 发布您的问题、Clemens 对您的回答。

    遗憾的是、LMV331没有与 TL331相同的引脚排列。  如果器件采用相同的布局、您可以考虑改用将于8月发布的器件(TL331LV-SOT23)。  这是我们新的5V 版本 TL331、它与 NJU77241F 引脚兼容。  我们首先发布了 SC70封装、但我认为您需要8月发布的 SOT23。  如果您的 TI 人员给您的帐户打电话、您可以在完全发布之前获得样片。  另一种方法是:首先尝试 SC70封装、以确保它满足您的系统需求、然后在 SOT23发布后、根据您的喜好使用它投入生产。

    卡盘

    www.ti.com/.../lm393lv.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉发送太快。  我需要更正我的回答的一个部分。  引脚兼容的 SOT23选项仍定于8月发布、样片今天可提供、但我们已决定不提供 SC70  、因此我关于使用 SC70进行测试的评论是不正确的。  我的道歉。

    卡盘