This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lt;1uA 测量(&L)

Guru**** 2535000 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1239955/1ua-measurement

主题中讨论的其他器件:INA190

大家好、

客户 希望以小于1uA 的电流测量低侧电流。 您能为它提供解决方案吗? 可以使用 INAxxx 系列或分立式解决方案。 但需要小尺寸解决方案。

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki 您好、  

    器件将看到多大的电压?  INA190 (CMR -0.2V 至40V、电源为1.7V 至5.5V) 是唯一可使您进入该电流范围的电流检测放大器、超出该范围则需要使用仪表放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    由于我通过参阅 本应用手册计算了1uA 时的误差、根据增益选择、5k Ω 电阻的电流可能约为1.1~1.2%。 如果最低电流达到0.1uA、则误差将为10%。 我会与客户确认他们是否可以接受。

    此致、

    林市