This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA817:如何避免不同模拟通道之间的串扰?

Guru**** 2774455 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, OPA817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1242143/opa817-how-to-avoid-crosstalk-between-different-analog-channels

器件型号:OPA817
主题中讨论的其他器件:THS4551

我将设计一个板、其中包含三个光脉冲检测通道、每个通道都包含 OPA817和 THS4551、如下所示:

 

测试期间、我发现一个通道上的大脉冲将导致其他两个通道上出现一些串扰。 在每个通道之间添加金属光罩可以抑制串扰、但仍需要改进。

I'v 移除了其他两个 通道上的光传感器并再次进行了测试、但串扰仍然存在。 通过硫化试验,我相信它们是由辐射和电路传导引起的。

因此、我想尽可能将三个通道分开、但想知道合理的方式是什么。 我想象了一种将此电路板上的电源与 GND 分开的方案。  

(具有电压轨和负电压轨都分开、但未显示在图中)

明白了吗? 但是、如果我在不同通道之间添加金属光罩、并将光罩连接到 GND、则 GND 的分离似乎没有用。

谁能就处理类似问题分享一些想法和详细通知?

Br、

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Follin

    电源平面和接地平面的分离可能带来一些好处、但串扰源很可能是信号布线相互作用导致的。 设计和布置具有多个平面的 PCB 可能不会为增加复杂性提供那么多好处。

    以下是一些抑制串扰的快速设计提示:

    减少允许两条线并行运行的长度。 信号宽度至少要留出三倍的间距是一条很好的经验法则。

    确保在可能的情况下具有实心的返回路径。 减小信号与地之间的间隔、可确保信号具有良好的返回路径。 确保仍保持预期的布线阻抗。

    使用通过接地过孔连接的防护迹线。

    保持相邻层中的布线彼此垂直。 在相邻层中平行运行的信号布线也会导致严重的串扰。

    我还附加了一篇 TI 文章、其中详细介绍了减少串扰的不同注意事项和 PCB 布局技巧。 本文提供了可帮助您减少遇到的串扰问题的适用信息。 可 在此处找到该文章

    我们也可以查看 PCB 的布局并提供建议。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·伊格纳西奥,

    感谢您的建议! 这是布局。 如果你可以给我一个邮件地址,我可以给你发送一些文档,以便于检查。

    L1顶部

    L2接地

    L3电源

    L4信号  

    L5 接地

    L6 底部

    顶部和底部的框架形状是金属镀层组件的镀金铜。

    我已经阅读了你张贴的警告。 我发现有一件事是、我 对 电源层上的每个电源都使用宽布线、我是否可以为每个电源使用单平面 来 变得更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Follin

    拥有完整的电源平面会提供它的优势、如文章亮点、但仔细查看您的布局后、设计似乎是完全隔离的。 考虑到每个通道之间的间距、每个通道的信号路径看起来相互作用过大。 您遇到/测量的串扰水平是多少? 通道之间的金属屏蔽在多大程度上有助于比较有和没有测量?

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    以下是具有或不具有屏蔽的一些测试结果。 进入通道 A 的 APD 和其他两个通道的大光脉冲没有光传感器。

    不带屏蔽:串扰峰值约为5mV

    带屏蔽: 串扰峰值约为 1mV

    但光脉冲不如最终用 例大。 在最终用例中、串扰峰值(带屏蔽)约为3mV。

    当通道 A TIA 饱和时、将出现一个明显的灌电流平台。

    我还尝试了减小其他两个通道增益电阻器(从470k 减少到50k)、串扰也变得更小。 但我需要大增益。

    在本演示中、接收平台仍然存在、这就是为什么我怀疑这个尖峰是由辐射引起的、但是这个平台是由电路导通引起的。  

    但我已经针对正电源轨和负电源轨对每个电源进行了滤波、因此目前我无法进行下一步操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Follin

    我已经给您发送了一封私人信息、以便我们继续讨论。

    此致、

    伊格纳西奥