This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4187:多通道温度数据采集系统上存在奇怪的噪声

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4040, MUX36D08, OPA4187, ADS8318, OPA192, OPA4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1241284/opa4187-weird-noise-on-multichannel-temp-data-acquisition-system

器件型号:OPA4187
主题中讨论的其他器件:LM4040、 MUX36D08、 ADS8318、 REF5020、OPA4192

多通道温度数据采集系统中出现不明原因的噪声。 征询意见。

背景:

所有电桥、ADC 基准电压均由0.1%容差的放大器 TI LM4040 2.048V 精密基准生成。 电桥基准电压+/- 4.096V。 ADCreference 4.096V。 交叉耦合差分放大器对共模参考电压= 2.048V。  

将 电桥与 NTC 热敏电阻用作传感器的完全平衡电路。

16x 传感器信号通过2X TI MUX36D08多路复用器进行多路复用。

多路复用器后面 是仪表放大器配置中的 OPA4187运算放大器 、并利用了 一对交叉耦合差分放大器(全部为0.01%电阻器)、增益为0.5。  正负输出的共模电压为2.048V、可在0-4.096V 之间摆动。

ADC 的输入抗混叠滤波器包含一个平衡差分滤波器。 由24.9欧姆串联电阻和一个1nF COG 电容与2k 欧姆并联。

如果我调用正确的话、采样率远远低于1MHz、大约500kS/s。

精密基准、多路复用器、运算放大器、ADC 均通过纯净的线性稳压+/- 5V 电压轨运行。

附件 为我们的产品使用上述数据采集电路获取的温度数据屏幕截图。 请注意数据在较高温度下的扇形情况、在内出现的时间尺度很长。 我不想解释为什么会发生这种情况。

这可能是 运算放大器中的温度补偿斩波器/伺服系统的一些赝像?

世界各地的情况是怎样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该死的 我忘了提一下 ADC 部件 number...it 就是 ADS8318。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我想我们会看到、 ADC 采样保持输入端的电压未在采集时间内趋稳。

    ADS8318是一款16位500kSPS SAR ADC、需要一个~10MHz 驱动器才能在 单极配置中稳定在1LSB 以内。 OPA4187是一款零漂移放大器、该放大器针对直流精度进行了优化、具有仅550kHz 的带宽。   应将 OPA192 10MHz 放大器之类的器件配置为用于驱动 ADC 的附加缓冲级。

    除了带宽限制、 放大器有可能在驱动一个只有24.9Ω Ω 串联电阻的1nF 电容器时不稳定。 ADC 电荷桶上的任何振荡都将进一步降低系统的稳定性能。 ADC 输入端的 RC 滤波器应针对 ADC 稳定和运算放大器驱动器稳定性进行调整。

    您能否提供原理图? 我感谢您的详细描述、但其中的原理图对我准确 诊断问题并提供解决方案非常有帮助。 我还想详细介绍您的 INA 配置和 ADC 基准电压。

    低功耗 LM4040可能不足以直接驱动 ADC 基准、这将增加更多稳定误差。 我们可以考虑使用另一个放大器来缓冲 LM4040基准、或者或许可以改用 ADS8318数据表中建议的 REF5020。

    请提供详细的示意图、我们 将在下周继续谈话。

    享受您的周末、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的回复。  当他们下周休假回来时、我需要使用固件编程器来验证准确的采样率。

    我将发布我们在 Kicad 中使用的原理图。  内部生成的一些符号可能不符合确切的行业标准、但 应该能够很好地解释该电路。

    周末愉快!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望这些内容清楚地显示出来。 所有运算放大器均为 OPA4187、但未标记为该特性。 R36和 R37为零欧姆、C137未安装。 工作表组0&1是隐藏原理图子部分的层次块、这些子部分也在下面发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,这是很难阅读的。 我可以根据请求发布放大照片。 如果有人感兴趣、请索要原理图特定部分的特写特写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、这些很难阅读。 您是否能够提供分辨率更高的图像?

    这可能有助于发送多个放大到各种电路块中的图像。

    例如、

    图像1:输入和多路复用器

    图2:OPA4187前端

    图像3:ADC 和电荷桶

    图4:电压基准和 驱动器

    越清晰、越 好、但只要我能够说出文字、我就会很高兴。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 更多的信息在与固件编码器...

    总采样率为3.072kHz、因此每通道192Hz。 此外、固件执行12次采样平均值、因此采样后的有效数据速率为12Hz/通道。

    以下是所请求部分的一些缩放。 希望这些出现足够好的其余可以推断,但如果你需要更多,请问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您发送额外信息。  

    我看到您的 OPA4187 (U10)采用差分缓冲器配置、其输出共模电压设置为2.048V。 根据您的输入共模电压、  由于 OPA4187具有低于正电源轨2V 的共模输入限制、输出可能无法摆动到4.096V。 您是否能够确认您的输入共模电压为~0V? 输入信号的最大差分电压是多少?

    3.072kHz 是一个非常低的采样率、所以 OPA4187应该能够在采集时间内稳定至1 LSB。 然而、为了实现稳定性、R58和 R59应该被增加至499Ω Ω。

    U7是否也是 OPA4187? 我注意到、U7B 使用50Ω Ω 隔离 电阻器驱动10μF Ω 负载(C135)、因此相位裕度仅为21度。 为实现稳定性、最小相位裕度应为45度。

    我 认为 在 U7B 的输出处不需要 C135、因为该节点似乎只是由 U7A 和 U7C 进行缓冲。 我建议移除 C135、除非它提供了我遗漏的某些功能?

    22μF 在 U7C 的输出端(ADC Vref 引脚)使用一个10μF μ F 的大电容器、以帮助在转换期间直接向 ADC 的基准引脚提供电荷。 我相信这可能是 C135的初衷?

    请确认 U7是 OPA4187还是其他某些运算放大器、因为这会影响稳定性分析以及 ADC 的转换精度。 知道为 U7选择的运算放大器后、我 将能够为基准驱动器电路提供进一步的建议。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的回复。 好东西。

    所有运算放大器均为 OPA4187。

    输入的共模电压 实际上为0V。 每个电桥均由部分 OPA4187生成的+/- 4.096V"电压轨"驱动。

    我们的产品额定暴露限值  完全在电桥 容量范围内、可始终接近运算放大器的输入共模限制。

    作为一个实验、 如果您认为可能有用、我可以尝试使用大于50欧姆的更大隔离电阻器并移除 C135。  

    此致、

    凯文

    编辑错过的一个:可以增加24.9的到499的,也可以尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的回复。 好东西。

    所有运算放大器均为 OPA4187。

    输入的共模电压 实际上为0V。 每个电桥均由部分 OPA4187生成的+/- 4.096V"电压轨"驱动。 电桥由~3k Ω 元件和其中一个元件热敏电阻组成。

    在产品的额定温度极值内、差分输入电压将始终 远低于运算放大器的输入共模限制。

    作为一个实验、 如果您认为可能有用、我可以尝试使用大于50欧姆的更大隔离电阻器并移除 C135。  

    此致、

    凯文

    编辑错过的一个,并澄清了我的意思以上一点:... 可以将 R58、R59从24.9提高到499、也可以尝试这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、有必要移除 C135并将 R58和 R59增大到499Ω Ω、但是我仍然会看到基准驱动器电路中的一些问题需要解决。

    虽然您的采样率非常低、但采集时间仍为1400ns、在此时间内需要解析16位。  您将需要在 ADC 基准 引脚上添加一个22μF μ F 电容器、以帮助在采集期间提供电荷。 否则、仅靠放大器就无法跟上每~88ns 产生的相对较大的电流脉冲、并且基准电压会下降、从而导致误差。 您可以在采集期间探测 ADC Vref 引脚以测试这一点。 目标是在每个位转换前、基准电压稳定在1LSB 误差范围内。

     22μF 与 Δ V 电容器串联的少量电阻来稳定基准驱动器、然而这个电阻值应该被保持在较小的水平以防止额外的电压误差。 OPA4187 Ωs 一个约为几百 μ A 的隔离电阻器、用于驱动一个 22μF Ω 负载。

    相反、我建议 将 U7替换为更适合容性负载的更快的基准驱动器、并允许基准电压在采集期间适当稳定。 OPA4192是一个四通道10MHz 放大器、具有极低的失调电压和温漂。 它还可与 OPA4187采用相同的 SOIC 和 TSSOP 封装。

    https://www.ti.com/product/OPA4192?keyMatch=OPA4192&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT 

    请参阅下面有关使用 OPA4192一个通道的 U7C 的建议原理图。

     0.6Ω Ω 电阻器和1nF 反馈电容器针对稳定性和稳定时间进行了优化。

    仿真显示、基准电压在每个位转换内的1LSB 误差内稳定良好。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zach。 非常感谢。 如果您不介意我问...您在之前的帖子中用于生成波特图的仿真软件是什么。 巧妙的技巧。

    此致、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我刚使用了德州仪器的 Spice 仿真工具 TINA: https://www.ti.com/tool/TINA-TI 

    如果您有兴趣的话、可以观看 TI 高精度实验室有关稳定性的系列视频、其中介绍了如何使用 TINA 生成这类图来进行稳定性分析。

    https://ti.com/video/4080288067001

    我建议您浏览涵盖稳定性主题的所有7个视频。 这些和其他 TIPL 视频是所有运算放大器的重要参考!

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 谢谢你。 帮助您了解一些 TINA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意提供帮助。 如果您的设计需要其他支持、请告诉我。

    谢谢。

    扎赫