This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:应用手册中的问题 sbaa551适用于模拟输入模块的成本优化型高性能前端设计

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2661, INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1243848/ina826-question-for-app-note-sbaa551-cost-optimized-high-performance-front-end-design-for-analog-input-modules

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件:TPS2661、

此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sbaa551/sbaa551.pdf 第3页上 R1和 R9的用途是什么。 另外、哪种类型的电容器最适合该应用(例如 C4)? 我当时正在考虑使用多层陶瓷 电容或钽电容。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Connor,

    感谢您问这个问题。  由于您的问题侧重于 TPS2661、因此我会将其发送给相应的团队。  如果您有与 INA826具体相关的问题、我们可以提供帮助。  将来、如果您在应用手册或文章中有关于特定器件的问题、请说出该部件将帮助我们提供最佳支持。

    谢谢  

    艺术