This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001:R 后缀 NRND?

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1244398/tlv6001-r-suffix-nrnd

器件型号:TLV6001

我有一家客户正在寻找 SOT-23反向 V+/V-引脚排列、例如 TLV6001R。  该器件为 NRND、因此我们对此引脚型号是否有任何其他选项?  作为供参考、这些器件当前正在使用 LMC7101AIM5、但需要较低的输入电压、这就是 TLV6001R 看起来是很好的解决方案的原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    很遗憾、我不知道有任何其他器件包含此引脚排列。 我认为 TLV6001R 是在该 GPAMPS 的引脚排列中发布的最后一款器件。  

    客户是否能够使电路板旋转以使用标准 NW DBV 引脚?

    TLV6001R 肯定会在较低的电源电压下工作、但正如您知道的、NRND 并不理想。

    我可以浏览 PRAMPS 产品系列、了解他们是否有任何反向引脚排列器件、但鉴于独特的引脚排列、这可能是一个具有挑战性的交叉点。  

    谢谢。

    雅各布