This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564-Q1:峰值输出电流是多少?

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1244336/opa564-q1-what-s-the-output-peak-current

器件型号:OPA564-Q1

大家好、  

您能帮助检查输出峰值电流是多少吗? 测试条件是什么?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、  

    Unknown 说:
    您能帮助检查峰值输出电流是多少吗?

    输出峰值电流规定为1.5Apk、这是在 Tamb = 25C 时进行测试的典型值。  

    我意识到产品说明书未指定1.5A 时的输出电流为直流或交流。 OPA564-Q1的实际工作电流由 SOA 曲线决定、如图46所示。   

    如果您能向我提供设计要求、我可以仿真最坏情况并检查器件的功率损耗。  

    此致!

    雷蒙德