This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:如何选择反馈和滤波电容器的电阻值

Guru**** 2513785 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1244137/lm2904-how-to-choose-resistor-values-of-feed-back-and-filter-capacitor

器件型号:LM2904

您好

我使用 LM2904 IC 作为非反相运算放大器来增大覆盖范围。 运算放大器输入电压范围为1.44V 至2V、输出应在0至3.2V 之间变化、以为微控制器供电。  运算放大器的 Vdd 是5V。 如何为同相配置选择电阻值。 并且请建议 输入和输出的 RC 滤波器值(因为 输入中有50Hz 波纹的10%)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hema 您好!

    此 e2e 常见问题解答中的 Excel 计算器非常有用。  [常见问题解答]几乎适用于任何应用(单端)的电压调节

    在 VCM 和接地之间添加电容器以实现50Hz 滤波。 设置高于您的信号带宽且远低于50Hz 的截止值;如果无法实现、请考虑添加设置为50Hz 的陷波滤波器(将会是60Hz 的问题)。 对于 VOUT 到微 ADC、您可以添加另一个低通滤波器。   

    您的参考电压是否更准确(超过5V 电源)或更与 ADC 基准相关? 如果愿意、则将其用作参考。  

    射频 100,000 Ω
    Rg 32,588 Ω
    右侧 60,764 Ω
    参考电压 5 V

    若要获得接近0V 的输出、请使用 LM2904B 或增加以上的所有电阻。   

    电压随灌电流 IOL 而变化;请参阅应用手册: LM324/LM358内核器件设计指南