This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC23C12-Q1:关于锁存模式

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1242171/amc23c12-q1-about-latch-mode

器件型号:AMC23C12-Q1

大家好、

这是一个客户问题。

关于 D/S 7.3.5、在锁存模式下的上电行为期间、LATCH 引脚何时应设置为高电平?

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    只要不 超过 VDD2 + 500mV、就可以使用 VDD2电源启动锁存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我叫 Ezaka,我问你这个问题。
    我正在考虑使用此产品。

    感谢您的回答。
    我想知道何时启用锁存模式。

    例如、在 VDD1和 VDD2开启后、LATCH 引脚将从低电平变为高电平、以此类推。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ezaka、您好!

    很乐意为您提供帮助!  

    此器件用于哪种应用以及将如何使用该器件?  

    如果将 LATCH 拉至高电平、则可以通过 VDD2电源将其启动。 如果将闩锁拉至低电平、则可以保持低电平。 否则、启动时序特性适用:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我们考虑在三相逆变器的过压检测电路中使用该产品。

    在这种情况下、LATCH 引脚设置为高电平、因为它用于锁存模式。

    如果 LATCH 引脚在 VDD2 (低侧)上升之前设置为高电平、则根据启动操作(图7-5)、OUT 引脚将在140us 后变为低电平、但故障状态是否会保持不变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ezaka:

    如果 LATCH 引脚在 VDD2上升之前设置为高电平、则器件可能会损坏、具体如第一篇文章中所述。  

    如果器件没有损坏、我希望器件能够正常运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我明白了。
    LATCH 引脚的绝对最大额定值由 VDD2决定、因此我需要在 VDD2启动后设置状态。

    感谢您的支持!