This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393LV:如何连接 OUT1和 OUT2以制成逻辑或门(有线或)?

Guru**** 2504565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1244054/lm393lv-how-to-connect-out1-and-out2-to-make-logical-or-gate-wired-or

器件型号:LM393LV

您好!

LM393LV 第19页的数据集提到、开漏输出可实现多个开漏输出的逻辑"或"运算、如下面的快照所示。

 ,  

我有两个工作电压范围为8V 至32V 的电压轨、只要其中任何一个处于8V 至32V 范围内、我都希望获得 V High 信号。 我想使用 LM393LV 的两个比较器、阈值电压为8V、当 Vin 大于8V 时、两个比较器的开漏输出都将为高电平、与相比、我当时想连接到或门并获得最终的 V HIGH 信号。 但是、当我查阅 LM393LV 的数据表时、我们提到可连接输出以进行逻辑或连接。 如果可能、我不需要使用 OR 门 IC。 我不确定如何连接两个开漏输出 以进行逻辑 OR 门或有线 OR 连接。 据我所知、如果我将输出短接在一起并进行上拉、这将是"有线与逻辑"、而不是"逻辑"。 那么、请告诉我如何连接两个输出以进行数据表中所述的 make 或连接?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接在一起时、两个输出都可以下拉线路。 那么、这是或适用于低电平有效信号、和适用于高电平有效信号。

    如果您需要高电平有效的输出信号、则无法进行线或运算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总结 Clemens 的好方法。  感谢您的持续支持。

    感谢您发送编修。   

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、