This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904-Q1:lm2904-Q1输出

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1239388/lm2904-q1-lm2904-q1-output

器件型号:LM2904-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904B-Q1

我有一个关于 LM2904AVQDRQ1‘s 差分放大应用的问题、如下图所示。

传输形式为 Vout=3.3*(V+-V-)

当 V+和 V-等于1.44V 时、Vout 应接近0V。 但仿真结果和测试结果均约为0.6V。 Vout 电压将随 R5的降低而降低。

根据数据表、Vout_negative 可以为20mV。

当将 V+和 V-都接地时、Vout 接近0V。

您能告诉我原因吗?

 

期待您的回复!

仿真1:V+和 V-都连接到1.44V。

仿真2:V+和 V-都连接到1.44V、R5=10k

仿真3:V+和 V-都连接到1.44V、R5=5.1k

仿真4:V+和 V-都接地

数据表中的 VOUT_负 电压电平:

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    当负载为10k 或更小到运算放大器(引脚4)的接地端时、VOL 低于20mV。   负载为 R4和 R5;这是一个端接至高于接地电压的负载。

    这同样出现在产品说明书中。 当 Vout 为200mV 时、灌电流可低至12uA。

    替换 LM2904B-Q1的最小值较高、为60uA。

    如需更多信息、请查看应用手册:第 3.1节; LM324/LM358内核器件设计指南

    为了解决这个问题、可以增大反馈电阻器或提高差分放大器的 Vref。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于差分放大电路的应用、根据仿真、共模输入会影响电路的输出。 这是正式现象吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宋

    检查 放大器输出端以及通过反馈电阻器的电流。 您将看到、当该值增加到超过某个 uA 范围(如上文所述的 Ron)时、您将无法再将输出驱动到足够低的水平、从而不能正确地驱动输入彼此相等。 这就是达到恒定电流吸收器限值的结果。

    解决方法是:

    1. 使用具有真正轨到轨输入/输出的放大器
    2. 增加反馈电阻器的值、这样运算放大器就不必灌入过多电流即可将输出驱动为低电平
    3. 提高您的 Vref

    2和3已由上面的 Ron 建议。

    此致!
    杰瑞