This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:100nF 电容器在 Vout 处的振荡问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: INA210, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1245070/ina210-oscillation-issue-at-vout-with-a-100nf-capacitor

器件型号:INA210
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好、TI!

我们使用 INA210进行0.1mA 至0.9mA 的电流测量。

电路图如下所示。

我们在输出端子(PSEQ_MON_VP12P0_MB_AMP1_ST)上观察到25kHz 振荡。 无论电流大小如何、该振荡都在相同的频率下发生、仅影响输出的共模电压。 波形显示在下图中、黄色信号是感应电流、紫色信号是 INA210输出。

 807mA

移除电容器后、我们发现振荡消失了。

我们还使用 TINA-TI 模型对 INA210进行仿真、发现增益在特定频率范围内超过直流增益。 此外、与不使用电容器相比、使用电容器时的相补角更差(115°-> 30度)。

1.您能解释一下添加电容器为什么会引起振荡吗?

2.是否有设计指南可以防止出现此问题? 例如 专门针对输出终端的设计注意事项、相位裕度的建议值和 INA210的设计注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM:  

    振荡可以通过 C5544电容器的电容(100nF)来解释。 根据 INA210数据表、 INA210无法驱动超过1nF 的输出电容、这是导致振荡的原因。

    我们建议保持在数据表参数之内、以获得最佳结果。 但是、如果您希望继续使用100nF 电容器、则可以将 R5588电阻器的电阻增加到1k 欧姆、这应该会消除振荡。  

    此致!  

    穆罕默德