This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238-Q1:短路(至 GND)保护和响应时间

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: INA238-Q1, INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1244017/ina238-q1-short-circuit-to-gnd-protection-and-response-time

器件型号:INA238-Q1
主题中讨论的其他器件: INA238

您好  

如果我们将 IN238-Q1的输出引脚直接短接至 GND、我需要 TI 的专家来确认 INA238-Q1的响应时间。

此致、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您指的是哪个输出引脚、因为 INA238没有输出引脚。 但是、如果您想了解 ALERT 引脚响应时间、则可以查看数据表的第8.2.3节:

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mitch

    由于电流将通过 Rshunt 的 IN+和 IN-进行监控、我们需要检查负载(IN-)是否直接短接至 GND、短路电流保护响应时间是多少?

      

    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ALERT 检查在 ADC 转换完成后立即执行。 有关 ADC 转换时间段、请参阅表8-2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vincent:

    似乎您尝试在上一次回复中附加了图像或某些内容、但现在它已显示出来。 无论哪种方法、如果您为所需条件设置了警报限值、则响应将如数据表的第8.2.3节中所述。 警报的具体时间取决于超出阈值的程度、已启用的转换和这些转换的时间。

    此致、

    米奇