This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8542:偏移电压(典型值)?

Guru**** 2500435 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV8542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1244719/tlv8542-offset-voltage-typ

器件型号:TLV8542

您好!

RND 想使用 TLV8542 x 2来替代 SLG88104。 但 rnd 的一个问题是失调电压。

1. TLV8542的失调电压(典型值)是多少?

2.根据图1和图2、TLV8542 1600uV 的失调电压(最大值)是多少?  

如果 TLV8542无法与 SLG88104媲美、您是否有任何采用小型封装(x2QFN)的建议解决方案?

SLG88104:

TLV8542

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我们目前正在 TI 7月4日的假期中外出。 明天会有人回复您的帖子。

    谢谢。

    皮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TLV8542的典型偏移电压约为+/- 600uV。 典型值的额定值与平均值0V 相差+/-一个标准差。如果客户需要+/- 200uV、如 SLG88104所示、那么我不建议 使用 TLV8542。

    根据 TI 数据表:"如果规格的平均值本身接近于零(例如输入失调电压)、那么典型值等于平均值加上一个标准偏差(µ+σ)、这样才能最准确地表示典型值。"

    2. TLV8542的最大偏移电压为3.4mV。 从 TI 数据表:"在最小值或最大值列中具有值的规格由 TI 确保、超过这些限值的器件将被从生产材料中剔除。" 最大规格通常为+/- 6西格玛(标准差)、占生产的器件的99.9%。 这就是最大规格(3.4mV)大于1.6mV 可见值的原因。  

    采用  x2QFN 封装时TLV9152是我们拥有的最好的器件。 最大输入失调电压为+/- 780uV、典型值为125uV。 不过、最大静态电流为750uA、高于 SLG88104 (0.8uA)。

    除了封装尺寸和失调电压之外、还有其他客户要求吗?

    此致、

    卡蒂埃