This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA234:I2C 波形问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1242933/ina234-i2c-waveform-question

器件型号:INA234

您好、

您能否澄清一下 INA234的 I2C 通信是否存在任何风险?  

下降沿不光滑、您可以在下图中看到上下。  

P.S.到目前为止、I2C 通信没有问题。   

此致、

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Allan、

    我很难在图像中看到时间刻度、但您只需要确保您的时序符合数据表中的限制(如下所示)。 一般来说、只要时钟触发时数据处于稳定位置、就没有问题。 如果该图像来自时钟线路、则可能会因脉冲变化而出现意外时钟周期问题。  

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Export、

    我上传了清晰的图片, SCL 和 SDA 都有 非单调下降沿,  它的持续时间大约是几纳秒,小到15纳秒。

    因为我看到 I2C 规范要求 I2C 器件在 SCL 和 SDA 输入上都具有滤波器、以便在50ns 内处理尖峰。 是否可以使用此输入滤波器来均衡所示的非单调下降沿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    Mitch 在假期不在办公室、因此我将在这里尝试并提供帮助。  

    查看脉冲、我可以在这里尝试以下几项操作:

    -您可以尝试减小上拉电阻器,以便允许额外的电流流向线路吗? 这可能有助于纠正部分此行为。  

    - 我确实同意您的评估,如果您看到振铃脉冲,可能需要在 SDA 和 SCL 线路上使用一个小电容来平滑这些脉冲。 我会放置1pF 或较小的值来尝试过滤该 HF 内容、同时不会大幅降低线路速度

    -我与我们的一些验证团队就这个问题进行了交谈,他们还评论说,地址行有时会对通信产生影响。 如果用于寻址的引脚连接到 Vs 或 GND、则在靠近器件的地址线上放置电容器也可能在此处提供好处。  

    请尝试以上内容、让我们知道是否有这些帮助缓解问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Export、

    我尝试添加小电容并更改上拉电阻器、可以改善 SCL 和 SDA 下降沿、但它仍然有一个步骤、您能帮助检查该步骤是否正常吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这看起来更好、 我认为没关系。