This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311EVM:AMC1311EVM

Guru**** 2949640 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1244063/amc1311evm-amc1311evm

器件型号:AMC1311EVM
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 AMC1311


您好
我看到 Opmp 的非反相端子具有 Vcm、我想这是为了改变输出电压。
在本例中、我无需改变输出电压(差分到单端输出)、所以我可以忽略此 VCM 电路。

我在没有 Vcm 电路的情况下进行了仿真、但输出不符合预期(这应该是差分输入电压的差值)、但 Vcm 电路输出电压几乎符合预期

或许可以说 VCM 电路是否必要、它的重要性。 如果没有 VCM 电路、我应该如何设计电路。


同样的电路也位于以下链接中:
www.ti.com/.../sbaa229b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abinaya:

    感谢您的提问! 下面是一篇类似的帖子、其中包含一个将 VCM 连接到 GND 的 TINA-TI 仿真、这可能有助于:

    如  您所连接的技术手册和这篇 文章中所述、VCM 电路的目的是调节输出共模电压、以满足与其连接的 ADC 的输入需求。 此幻灯片组展示了可以使用 AMC1311输出的一些不同方式: AMC1311_5F00_DIF2SE.pdf。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  
    萨米哈·谢里夫


    感谢您分享这些详细信息。 我了解到 VCM 电路基于 ADC。 但我仍然需要一些澄清。
    我正在使用高压输入(Vin )到 AM1311与一个分压器输入,我正在使用一个具有一定增益的运算放大器将差分端输出转换为单端(Vout ),无需额外的 Vcm。但我在 VIN(high voltage )之间的精度面临困难 和 Vout (单端输出)。在仿真中、输入和输出之间存在16V 的差值(即、当我提供0V 作为输入(VIN)时、单端输出约为50mV (最大值 )、增益为30mV (无增益)。另外、我要指出的是、在低电压(如0到15V 输入)条件下精度更大(不良) 并且在更高电压下性能良好(给定的输入是脉冲)。我需要更高的精度。是否有任何方法可以达到更高的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abinaya:

    感谢您的答复。 您能否分享您的原理图和/或仿真结果? 它可以帮助我更好地了解问题。 谢谢!

    此致!

    萨米哈