This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA656:关于'ACL (MHz) 500'在产品页面上

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1244959/opa656-about-acl-mhz-500-on-the-product-page

器件型号:OPA656

您好!

在 OPA656页面上、它指出:

GBW (典型值)(MHz)  230

Acl 时的带宽(MHz)   500

为什么 BW > GBW? 可以通过此处的公式来得出500MHz?

谢谢。

即刻收集
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    230MHz 的 GBW 对于较高增益 G>10有效。


    当增益设置较低时、由于增益峰值、带宽将较高。  

    Acl 时的 BW 意味着在最小稳定正增益下的-3dB 带宽、这在该器件中适用于 G=1。

    请参见下图(数据表的图1)

    此致

    阿南特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我未在 ACL 中指定 GBW、而不是1。

    谢谢。