This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902K:针对 LM2902K ESD 的 MM 方法保护规范。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1244628/lm2902k-the-mm-method-protection-specifications-for-esd-for-the-lm2902k

器件型号:LM2902K

Hallo.
请告诉我 LM2902K ESD 的 MM 方法保护规格。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koichor-san,

    我们现在是7月4日假期。 有人将很快回复您的帖子。

    谢谢。

    皮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro-San,

    LM2902K 不具有 MM 保护等级。 但是、 MM 测试的故障特征和放电过程通常与 HBM 测试相同。 因此、HBM 测试可以保证 MM ESD 的稳健性。

     LM2902K 的 HBM ESD 等级:

    此外、这里是 LM2902K 的 ESD 电路:

    此致、

    卡蒂埃