This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2064BM:TLE2064BMFK

Guru**** 2801585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1240026/tle2064bm-tle2064bmfk

器件型号:TLE2064BM

您好,

我们的客户 从 TI 网站,购买了 TLE2064BMFK、但他发现芯片彼此不同、一个是 EX2064C、另一个是 EX2064B。

您能帮助分析它们之间的差异吗?  

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:  

    您是否具有图中所示的每个芯片的卷带标签? 我们需要 批次代码/生产日期代码信息、以便更好地为您进行调查。  

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ashley M ü,

    非常感谢您的答复。

    裸片标识:EX2064C;生产日期代码:1427A+   

    裸片徽标:EX2064B;生产日期代码:2228A+   

    请帮助进行确认。

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    感谢您发送编修。 我会就此向我们的内部团队进行咨询、并在收到他们的反馈后立即予以回复。  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    您是否具有1427A 材料的图像(卷带和/或顶部标记? 我只看到2228A。  

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ashley M ü,

    非常感谢您的答复。

    客户提供的反馈表明、  1427A 材料几年前使用过、没有找到卷带/顶部标记。

    如果我们有关于2228A 标记和裸片的文档?  

    他还使用了1339A 标记、他不确定1339A 是否可用于参考。

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    感谢您提供额外的图像。 1339A 裸片是否有 EX2064C片标识或 EX2064B 裸片标识? 如果它具有"C"标识、可供我们返回给内部团队。

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ashley M ü,

    根据客户反馈、他没有打1339+、也没有裸片徽标。 他想确认:

    1.裸片日志后缀 B 和 C 表示。  

    2.如果我们有任何关于裸片徽标命名规则的文档,例如,如果 C 版本比 B 版本新?  

    3.如果使用顶部标记来确认裸片标识的差异?

    客户表示需要长时间使用。  

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    并记下了相应的问题。 我会将这些反馈转发给我们的内部团队、并在我收到回复后告知您他们的反馈。

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ashley M ü,

    非常感谢你,我期待着你的答复。

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:  

    您能否确认客户从何处购买器件(TI store 或 TI 授权经销商)?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    我已经和客户确认了、他给我的反馈是 :裸片标识:EX2064B;生产日期代码:2228A+从 TI 网上商店购买、另一家找不到购买记录、但电功能没有问题。

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    感谢您的确认-我 正在等待 我们内部团队的反馈、但请注意、由于本周的美国假期、许多人不在办公室、因此预计会有延迟回复。 我会在周中向您介绍最新状态。

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:  

    您能否向客户确认与裸片版本标识和生产日期代码的关联是否正确? 我们让内部团队提取了2228A 批次的裸片图像、该图像显示为"EX2064C"。  

    谢谢!
    此致、
    阿什利