This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2332:是否可以在不修改电路的情况下使用 INA2331来代替 INA2332

Guru**** 2797565 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2331, INA2332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1245674/ina2332-can-a-ina2331-be-used-in-place-of-a-ina2332-without-modifying-circuit

器件型号:INA2332
主题中讨论的其他器件:INA2331

我有一个配置为使用 INA2332仪表放大器的放大器电路。 我可以将 INA2331用作直接替代产品吗?

根据我从数据表中可以看出、INA2331只是 INA2332的更高性能版本、或者我是否漏掉了一些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kneller:

    INA2331和 INA2332器件是引脚兼容的。

    区别在于增益精度、偏移电压和共模抑制比规格。

    谢谢。此致、

    路易斯