This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:异常值(与电流检测不成线性)

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1244572/ina199-abnormal-value-not-linear-with-current-sense

器件型号:INA199

您好、专家!  

客户应用原理图就是这样的。  REF 引脚增加了一个1.65V 的正电压。

波形如下所示(绿色波形是从 SGND 到 LGND 的电流。 蓝色波形是 OUT 引脚电压)。 问题是蓝色波形具有一个振幅超过 REF 的区域、这意味着当前位置是反向的。 但电流波形仍然是 从 SGND 到 LGND。 这里有什么问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们再进行一个测试。 一旦电流(绿色波形)达到特定值、INA199输出(红色波形)就会异常。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dillen:

    您能否确认总分流电阻是否为0.2m Ω、而导致 INA199输出异常的电流值是否为66A?

    我看到 SGND 有两个符号、它们是同一个网吗? LGND 是否仅连接到 INA199输入?

    第一个示波器图片中的黄色波形是什么?

    INA199的共模输入范围为-0.1V 至26V、最好确保不违反此规范。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Guang Zhou、

    分流电阻为0.2m Ω

    2.电流高达66A、然后 INA199变得异常

    3. SGND 的两个符号是相同的。 LGND 仅集成到 INA199输入

    4.  黄色波形是 LLC 谐振电流、与这个问题无关。

    5.很难直接测量 CM 输入。 IN-和 IN+电压非常低。 测量噪声非常高。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dillen:

    感谢您的确认、然后我看不到运行条件有任何问题。

    是否在多个电路板上观察到了这种现象? 是在全新版本上发生、还是仅在一段时间后发生? 您可能想要查看单元出现故障的可能性。

    此致、Guang