This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA236:对 I2C 总线的响应速度和占用时间

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: INA296B, INA236, INA240, INA296A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1244581/ina236-respond-speed-and-the-occupation-time-to-i2c-bus

器件型号:INA236
主题中讨论的其他器件: INA240INA296A、INA296B

大家好、

我将 INA236推广到客户进行电流采样、但他们关注 INA236的响应速度和 I2C 总线的占用时间。 他们认为模拟采样会有更好的性能。

您能帮我检查一下吗? 请与 INA240进行比较。

背景:

  • -48V 输出电压、125A 负载电流。
  • 1%电流测量精度。
  • 比 C2000的12位 ADC 性能更好。

BRS、

弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    INA236具有140µS μ s 的最快采样率、如果速度需要考虑超限值、则在每个转换点比较 ALERT。  此外、VCM 被限制在-0.3V 到48V 之间、并且不能达到-48V、除非您进行一些外部配置以将电压保持在最大工作条件内。 这也会限制 INA240的使用。  如果速度是最重要的问题、我会使用 INA296B 或 INA296A、具体取决于精度要求。  INA296A 增益误差为0.01%、而 INA296B 的增益误差为0.1%、大部分误差可能来自分流电阻器。  

    为了进行比较、我会使用该计算器来提高精度。   https://www.ti.com/tool/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL 即使您使用的是模拟版本、他们仍然需要通过 ADC 进行转换以使用信息或使用模拟信号。   

    为了提高12位 ADC 的性能、请提供有关更好的更多信息。  速度或精度、请提供 C2000版本以获取有关该特定 ADC 的信息。

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您的及时回复!

    我要离线进一步讨论这一情况。 谢谢。

    BRS、

    弗朗西斯