This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220EVM:收到的器件不受支持

Guru**** 2786455 points

Other Parts Discussed in Thread: INA220EVM, TI-SCB, INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1243439/ina220evm-received-unsupported-part

器件型号:INA220EVM
主题中讨论的其他器件: TI-SCBINA220

我订购了 INA220EVM 并收到了修订版 B 器件。  产品页面上的所有文档适用于版本 C 部件、但完全不同。  请为我提供使用 INA220EVM 修订版 B 所需的所有文档、工具和软件的链接。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您来到此论坛。 我希望这件事能尽快得到解决。

    如果是、您会介绍 EVM 套件的内容吗?

    用户指南的修订历史记录仅对修订版 C 进行了标题更改。似乎可以使用相同的软件。

    如果不是、 它应该会连接到 TI-SCB 板。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我收到的只是一个小型 Rec B 评估板和文档、上面写着前往网站获取信息。  我不知道连接器的作用是什么、如何使用它、甚至我应该如何为电路板供电。  没有 TI-SCB 板与评估板一起提供。  版本 c 指南根本无效-它没有任何连接到另一电路板的电缆或连接器、也没有任何将其与 PC 连接的方法。  我甚至找不到与修订版 C 原理图不同的电路板原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    构成修订版 C 评估板用户指南:

    3.7将外部电源连接到 INA220EVM

    INA220电源(VS)的工作电压范围为3V 至5.5V (请参阅 INA220产品数据表)。

    默认跳线位置通过 USB-DIG-Platform 。 将电能从

    可以使用 JUMP9将 USB-DIG-Platform 更改为3V。

    另一种选择是使用外部电源将电源连接到 INA220电源(VS)。 在本

    在情况下、将电源连接到 T3端子块并将 JMP1设置到 VS_EXT 位置。 INA220电源

    (Vs)工作电压范围为3V 至5.5V;请勿在此范围之外工作。

    我没有收到 USB-DIG-Platform  我的电路板没有 T3端子块。  如何将 RevB 评估板连接到 PC 以使用该软件?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Eric、

    请发送电路板图片。

    另请附上收据。 如果效果更好、您可以直接向我发送收据。

    --

    也许这是 EVM 的新版本、只能与更为直观的 GUI 软件和辅助主机处理器 TI 传感器控制板(TI-SCB)配合使用。  https://www.ti.com/tool/TI-SCB 。 然而我似乎不太可能。  

    请查看 INA220EVM 上的接头和任何引脚标签、以查看它们是否与 TI-SCB 匹配。

    此致、

    彼得