This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV226:器件解决方案

Guru**** 2813645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1242734/lmv226-device-solution

器件型号:LMV226

大家好、团队成员:

  我们是否让电源检测器能够支持1-2MHz、200 W 电源检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailey,
       通常、您可以使用~50dB 耦合器检测200W 功率、并将其馈送到功率检测器。 目前 TI 不提供频率为1-2MHz 的功率检测器、它们都工作频率>10MHz

    此致、
    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

       您能否提供有关您的系统的更多详细信息?  终端设备、方框图或原理图等详细信息应 能帮助我们在将来为您提供更好的器件。

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday:

       n‘t 很抱歉、我目前没有阻止。 我知道,这是一种新的妇科医疗产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hailey 提供的信息。 我将关闭此主题、如果您有任何其他与此主题相关的问题/更新、请随时再次打开...

    --赫鲁迪