This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4743:OPA4743的波特图和极点

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4743, TINA-TI, TLV9164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1245611/opa4743-bode-plot-and-pole-point-of-opa4743

器件型号:OPA4743
主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 TLV9164

大家好、

祝您度过美好的一天!

我是 Jerry、目前我的客户在他们的新设计中使用 OPA4743、他们想知道我们如何测试波特图以及为什么在10MHz 上有一个极点。 他们还想了解 OPA4743的开环传递函数。 这可以帮助他们分析可连接到 OPA4743的容性负载大小并同时确保稳定性。

如果您有任何问题、请随时告诉我。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jerry、

    这可以在数据表中的过冲与电容负载驱动间的关系中找到。

    您可以使用模拟工程师计算器中的过冲与相位裕度计算器由此计算相位裕度。  https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    过冲超过23%后、即低于45度的相补角。 因此、在增益为-1或1时、上限约为40pF。 在增益为5的情况下、您可以放置大约700pF 的电容。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    非常感谢您的回答!

    此外、我们是否可以向客户提供以下材料、因为根据客户公司的政策、客户可能难以下载和安装软件。

    1.  如何测试波特图;

    2. 为什么 OPA4743在10MHz 时有一个极点;

    3. OPA4743的开环传递函数。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jerry、

    波特图使用增益/相位分析器和特殊的高速伺服环路进行测试。 测量很复杂。

    通常、放大器设计原理是在 UGBW 之后至少十倍频程有一个极点。 这可能是测试设置上的寄生电容干扰。 通常、在数据表中、主要问题是在 UGBW 范围内进行准确测量、因为在 UGBW 之外进行的测量超出目标频率。

    客户不应使用放大器的传递函数来计算容性负载驱动。 这不是通常提供的内容。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    非常感谢您的支持!

    此外、我使用 TINA-TI 来为客户构建仿真模型。 输出电压似乎不稳定、但 Y 轴的值保持3.00V。 您能说明一下原因吗。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jerry、  

    隔离电阻放置错误。 我建议这样实施:  

    我们在此处提供了有关稳定性的 TIPL 培训: https://www.ti.com/video/series/ti-precision-labs-op-amps.html

    以上内容来自稳定性5 -"容性负载"  

    我还建议、由于这是新设计、因此应将器件型号更改为新版本 TLV9164:  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳