This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2392:OPA2392斩波频率

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1245983/opa2392-opa2392-chopper-frequency

器件型号:OPA2392

尊敬的团队:

请告诉我 OPA2392的斩波频率在哪里工作。

此致

B·哈芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    OPA2392是一款高精度、低偏移线性放大器。  该器件 ±µV μ V (最大值)的超低失调电压和低漂移:±0.18 µV μ V/°C。  

    但是、此放大器使用 e-trim 技术 为了实现高精度、它不是斩波器、并且没有相关的斩波频率。

    随附的应用手册介绍 了用于最大程度地减小可能引起关注的放大器失调电压的不同电路技术:

    失调电压校正方法:激光修整、e-Trim 和斩波器

    谢谢、此致、

    路易斯