This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2202:在芯片组开启和关闭两种状态下运算放大器输入引脚的电流

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3011B, LM393, OPA2202, OP07, TL331, TL331B, TLV1861, TLV3401, TLV7011, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1243265/opa2202-current-of-input-pin-of-the-op-amp-in-two-state-chipset-on-and-chipset-off

器件型号:OPA2202
主题中讨论的其他器件: OP07TL331、TL331BTLV1861、TLV3011B、 TLV3401TLV7011LM339、LM393

您好!

我想在比较器模式下使用运算放大器(OPA2202)来 比较 锂电池的电压和固定电压。 由于电路始终未处于闭合 状态、因此我需要了解运算放大器的输入引脚不仅在运算放大器的关断状态下消耗多少电流、还在其导通状态下消耗多少 电流、因为如果电流过大、电池将很快耗尽。

我附上了电路原理图。  

此致、

Saeed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saeed、

    OPA2202不能用作比较器。  比较器要求差分输入范围等于电源电压。  因此、对于具有0V 和5V 电源的器件、差分输入范围应为0V 至5V。  查看该器件的绝对最大额定值、可以看到差分输入范围为 ±0.5V (请参阅下面的)。  超过此差分范围可能会损坏器件。  Bruce Trump 写了一篇关于将运算放大器用作比较器( 将运算放大器用作比较器)这一主题的精美博客。 )。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提示、它真的很有帮助。 如果 我使用 OP07而不是 OPA2202、 那么使用此电路是否起作用? 此外、当运算放大器开启或关闭时(-IN)引脚的输入偏置电流之间是否存在差异? 多少钱?

    此致、

    Saeed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saeed、

    一般而言、我们建议您 请勿将运算放大器用作比较器 。  唯一的例外是、如果您使用的运算放大器封装带有多个放大器(例如、四路运算放大器、每个封装4个)、并且您仅使用封装中的放大器子集(例如、使用了4个中的3个)。  然后、如果未使用的放大器满足用作比较器的标准、则可以将其用作成本/ PCB 面积节省。  这是唯一一种我同意使用运算放大器作为比较器是合理的情况。  这是你在做的吗?  如果您只需要一个比较器、那么 我可以 强烈推荐 t 您可以 选择设计为比较器的器件(请参阅 比较器选择工具 )。  运算放大器通常不能生产优秀的比较器有许多原因(请参阅 有关运算放大器作为比较器的 E2E )。

    OP07不是轨到轨器件。  在上面提到的 E2E 帖子中、Paul 解释了为什么这很重要。  该器件 支持大差分输入、因此您不会使用典型的比较器输入损坏该器件(请参阅最大绝对值)。  此器件 具有 ±1.8nA 的典型偏置电流和±0.8nA 的典型偏置偏移。  偏置偏移用来告诉您(-IN)电流和(+IN)电流之间的差异。  该电流是在运算放大器线性运行时指定的(例如用作放大器)、当放大器输出驱动至+V 或-V (在电源轨上、当用作比较器时、电流可能会更高)。

    下面是有关比较器的详细演示。  请查看有关运算放大器作为比较器的幻灯片29-33:  e2e.ti.com/.../3583.Effective-Application-of-Analogue-Comparators_5F00_TechDay.pdf。  或者、只使用比较器、您不必关注放大器是否可以在该模式下工作。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的宝贵信息。 您能否告诉我使用 TL331或  TL331B 对此设计是否有用? 此外、在电路的导通和关断状态下、TL331或  TL331B 中(-IN 引脚)的电流消耗是否约为4nA?

    此致、

    Saeed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL331B 的输入偏置电流通常小于4nA、但在最坏的情况下高达50nA。 如果您愿意、可以考虑改用 CMOS 比较器。

    有很少的比较器允许在断电时连接到输入信号。 搜索功能称为"失效防护"功能的两个比较器是 TLV3011B 和 TLV1861。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这两个 IC 都需要负电源、因此我在设计中有限制、需要单个电源 比较器。 您认为  TLV3401IDBVR 适合此应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有比较器都可以通过单个电源使用。

    TLV3401最高可支持比 VCC 高5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saeed:

    请参阅 TLV185x/6x 和 TLV7011/21系列比较器。

    这些器件具有专门设计的"失效防护"输入、即使在断电情况下也允许向输入端施加电压、并可保持高阻抗。

    TL331/LM393/LM339系列还将在断电情况下具有高达36V 的高阻抗。 由于没有电源、因此没有基极电流、输入只是与 pA 的泄漏电流反向偏置结。

    请注意、大多数 CMOS 比较器和运算放大器输入将具有上部 ESD 钳位、这会将输入钳位到折叠式电源线。

    有关比较器输入类型、请参阅以下应用手册:

     比较器输入类型

    见表6.1中的摘要。