This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA627:电路计算

Guru**** 2751495 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA627, OPA404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1240315/opa627-circuit-calculation

器件型号:OPA627
主题中讨论的其他器件: OPA404

以下具有光电二极管的运算放大器电路(具有 T 网络的跨阻放大器)需要电路理解。

我的仿真值和计算值不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nafisa:

    我对您的电路和应用有几个问题。

    我看到您的反馈电阻器为33kΩ Ω、这 表示增益为33V/mA。 您包含了一个"Te"网络、可将增益增加到~57V/mA。 为什么不只使用一个57kΩ Ω 电阻器来实现同样的增益呢? 在没有 Tee 网络的情况下实现所需的增益将提高电路的性能并简化设计。

    为什么各处都有100nF 的电容器? 您想通过这些实现什么目标? 输入电流源处的100nF 电容器会导致仿真器出现收敛问题。 这是否意味着表示您的传感器输入的电容? 您的信号源是什么?

    二极管在输出端的作用是什么? 您是否正在尝试防止输出变为负值? 如果是、则不能按配置运行...

    您究竟要用此电路实现什么?

    所需增益是多少?

    输入信号电流范围是多少?

    输入信号频率范围是多少?

    所需的输出电压是多少?

    如果您要尝试在220kHz 的带宽下实现57V/mA 的跨阻增益、下面显示的电路是合适的。

    e2e.ti.com/.../OPA627_5F00_TIA.TSC

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    由于这是传统的电路板设计、我们也对该电路一无所知。

    光电二极管的输出将与输入光成正比、因此恒定光将产生直流信号、而振荡的光将产生振荡信号(即检测颗粒阶段)。 光电二极管的电流范围  0.1nA 至72mA 波长780nm

    附上了可供参考的应用图像和电路板设计

    这些是检测到颗粒时的电压范围

    SCAT_DC:11.0V 至11.9V

    EXT_DC:10.3v 至10.6v

    总和:11.0V-11.9V

    分机:10.3v-10.9v。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了 进行仿真、我 使用了电流源来代替光电二极管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nafisa:

    我认为这是一个非常有趣的电路、而且也非常复杂! 我不确定我是否能够将所有的部分整合在一起、但我 会尝试提供一些见解。 此外、图像有些模糊、所以我只是猜测某些组件值和电压。 现在、我将分析限制在电路的 OPA627部分。

    在仿真该电路时会遇到这样一个问题:如原始屏幕截图所示、将电流源与100nF 电容器串联会导致收敛问题。 这是因为仿真器无法确定电路的直流工作点。 查看更宽的原理图、我相信直流工作点由该基准电压和串联电阻器设置。 难以看到准确的值、但我最好的猜测是12.1MΩ μ V 和-6V。

    看起来就像在直流条件下、由于存在交流耦合电容器、两个光电二极管共享相同的偏置电流。 在交流电下、这些电容器会对地短路、并且每个光电二极管都可以产生自己的交流电流。 TINA 一次只允许一个交流信号源、因此我使用通用二极管为左侧电路实施偏置电路、并使用具有直流偏置的电流发生器 来表示 OPA627光电二极管输入。

    T 网络中的18k 和2k 电阻更有意义、因为这会显著增加交流电压下的有效增益。  在直流和低频下、 100nF 电容器消除了 T 网络、并降低了增益。 我假设这是 为光电二极管偏置电流提供较低的直流增益、为交流信号提供较高的增益。 这是一个很好的想法。

    我对 交流耦合 OPA404环路感到有点困惑、该环路为 OPA627提供反馈、但我能够对其进行仿真。

    似乎该功能是添加一些额外的频率整形以及交流耦合 T 网络、以产生中心频率为~1kHz 的带通滤波器效应。 这通过 感测 OPA627的输出 电压并将其转换为通过100kΩ Ω 电阻器的电流、以抵消流经 TIA 反馈网络的部分电流。  非常有趣!

    请参阅随附的 TINA 仿真以供参考。

    e2e.ti.com/.../OPA627_5F00_TIA_5F00_Feedthrough.TSC

    我希望这对您有所帮助。 祝您继续进行分析、好运。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    附加了我们通过流动池实际测试获得的 SUM 和 EXT 曲线。

    X 轴时间

    Y 轴电压、单位为 mV

    那么、我的问题是、如果我也想在仿真中获得类似的系统配置、我应该 向 SCAT_DC 和 EXT_DC 提供哪种类型的输入?

    请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nafisa:

    从原理图中、我认为这些是输出节点、而不是输入节点。

    如果您希望尝试 将仿真与实际电路相匹配、我会首先测量 光电二极管输入级各个节点的直流偏置。 然后、您可以在仿真中对电路应用正确的偏置、然后查看输出节点是否匹配。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的意见。

    我需要对应总和和 EXT 配置文件的 SCAT_DC 和 EXT_DC 值。 因此、为此、我考虑将 SCAT_DC 和 EXT_DC 作为总和和 EXT 输出的输入节点。

    为此、我移除了光电二极管以及运算放大器 U7和 U2。 因此、直接为 SCAT_DC 和 EXT_DC 提供电压输入可以提供某种输出、对吗? 我正在尝试通过这种方法获取类似的配置文件。

    这是否是正确的继续方式? 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasifa,

    此方法不适用于 EXT 节点、因为您要删除环路的反馈组件。 输出是通过反馈自行修改的、因此通过去除反馈、您将从根本上改变输出信号。

    这可能适用于 SUM 节点、因为该节点不会反馈到其输入。 不过、您应该考虑运算放大器正在对进入 SCAT_DC 节点的信号进行专门的整形、因此您不太可能使用理想的信号源完美地对此进行镜像。 如果您尝试这样做、则应在放大器输出所在的位置直接施加信号、而不是在 SCAT_DC 节点上。

    此致、

    扎赫