This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350-Q1:AMC1350输出 RC 滤波器和稳定性

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC1350-Q1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1245136/amc1350-q1-amc1350-output-rc-filter-and-stability

器件型号:AMC1350-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1350TINA-TI

您好!

我计划在 AMC1350的输出端连接一个 RC 滤波器。

该规格规定、如果 R=0、则最大值为 "OUTP 至 OUTN"电容为250pF。

如何使用较高的电阻确定最大电容(例如 R = 100或1k)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frederic:

    我没有看到您指的是什么、"PEC "表示、如果 R=0、则最大值。 "OUTP 至 OUTN"电容为250pF"。  在 OUTP 和 OUTn 之间确实有250pF 的最大容性负载、如第6.3节所示(第4页、AMC1350-Q1数据表)。  这只是器件驱动容性负载能力的一个限制。  一旦串联电阻就位、例如100欧姆电阻器、电容值应该可以控制在数百纳法范围内。  隔离放大器之后信号链其余部分的限制将比 AMC1350本身更重要。  您正在从 AMC1350中向下游驱动什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    大约"一旦有了串联电阻器就位、例如100欧姆电阻器、电容值应该可以控制在数百纳法范围内。"

    如何确定 AMC1350的例如 R=100 Ω+ C=100nF 不会是问题(稳定性)

    谢谢。

    弗雷德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frederic:

    我们提供了 PSpice for TI 和 TINA-TI 模型、您可以使用这些 RC 元件值来模拟 AMC1350的输出。  模型位于此处: https://www.ti.com/product/AMC1350#design-tools-simulation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    谢谢。 我不确定 SPICE 模型是否足以检查电容性负载下的稳定性。

    我将使用 pspice 对此进行仿真。

    大多数放大器都有一张提供 R 与 C 限值的"容性负载稳定性"图表。 最好将来将其纳入规范中。

    谢谢。

    弗雷德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论、我们将考虑添加一个类似的表。