This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6001:LMC6001输入电容

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6001, OPA928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1246311/lmc6001-lmc6001-input-capacitance

器件型号:LMC6001
主题中讨论的其他器件: OPA928

这一问题已经被问及并已回答、如果 LMC6001的典型输入电容为2.5pf-3PF (取决于 DIP 或类似情况)、差分和共模输入电容是多少?  

如果这是一个愚蠢的问题,任何帮助都是空虚的,很抱歉。 这是我的第一篇文章、也是我第一次设计放大器电路。

谢谢- Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    LM6001器件是在几年前(1995年)开发的。  我需要查找此信息并查看是否提供。

    然而、我们提供最新的 OPA928毫微微安输入偏置精密放大器、该放大器目前正在采样/预览中、可通过 SO-8封装提供、从而在25°C 和85°C 条件下提供20fA (最大值)的超低输入偏置电流。

    这会引起兴趣吗?  OPA928采用8引脚 SOIC 封装。  OPA928数据表提供了输入共模6.4pF 和差分输入电容1.6pF:

    请告诉我您对 OPA928是否感兴趣。

    谢谢、此致、

    路易斯

    OPA928

     具有 RRIO 的高电压毫微微安输入偏置精密 e-trim 运算放大器