This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4277-SP:OPA4277-SP Vos

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4277-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1245867/opa4277-sp-opa4277-sp-vos

器件型号:OPA4277-SP

OPA4277-SP 数据表中存在多个 Vos 主参数。  

在25°C 和后辐射条件下、第一个条目(规格=最大值+/-65uV)是否为25°C?  要添加温度、我是否可以添加 Vos (Temp_Drift)=0.15uV/C x (Hot_Temp - 25C)?

Vos (最大值)=+/-65uV +/- 0.15uV/C x (Hot_Temp -25°C)

表中的第二个 Vos (Max)=+/-140uV 是什么?  这是在-55°C 至125°C 温度范围内且无辐射吗?   似乎无法与第1个条目匹配、并且该温度范围内的 Vos (Temp_Drift)为0.15uV/C。  temp_drift 斜率下降到大于0.15uV/C 的水平、以满足+/-140uV 的 Vos。   如果使用此条目、我是否需要将其扩展到我的温度范围并增加 TID 报告中的辐射变化?

谢谢、 Brian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    最大 Vos 为+/-65uV 的第一个规格适用于辐射前后的应用。  

    要获得 典型 125°C 范围内的 Vos 值、您需要执行以下操作: +/-20uV+/-0.15uV*(125C-25C)=+/-35uV、其中0.15uV/C 等于一个标准偏差(sigma)。

    要获得 最大值 125°C 范围内的 Vos 值、您可以进行以下操作: +/-65uV+/-0.75uV*(125°C-25C)=+/-140uV、其中最大漂移= 5*Σ 或0.75uV/C (见下文)。

    第二个条目仅适用于经过预辐射(无辐射)的情况、因此您需要添加 TID 报告中的辐射效应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MARAK,

    此计算会关闭:

    要获得  最大值  值 Vos 在125°C 范围内、您可以进行以下操作: +/-20uV+/-0.75uV*(125°C-25C)=+/-140uV、其中最大漂移=5*Σ 或0.75uV/C (如下所示)。

    它不等于+/-20uV +/-0.75uV *(125C -25C)=+/-95uV 吗?

    要等于+/-140uV、最大漂移需要提高至(140uV - 20uV)/(125C-25C)= 1.2uV/C?

    谢谢、 Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    要获得整个温度范围内的最大 Vos 值、您必须使用25°C 时的最大 Vos (这意味着+/-65uV 而不是+/-20uV -这是一个拼写错误)和0.75uV/C (5 Σ)的最大漂移值。  因此、最大 Vos @125C = +/-65uV+/-0.75uV*(125C-25C)=+/-65uV+/-75uV=+/-140uV、其中、 如果部件在生产过程中未经过过热测试、通常使用5 Σ 规格限值来指定最大/最小限值。  因此、此推导出的限值不是  该规范的绝对保证、但仍然确保17.44亿个器件中只有1个可能超出该限值(请参阅下文)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek,

    这是否意味着+/-140uV 不仅包括温度变化、还包括辐射后变化?  我查看了该器件的 TID 报告、发现用于辐射后(25C)的 Vos 规格<+/-65uV。  Vos 数据表明、所有辐射后器件都低于该阈值。   

    谢谢、 Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    我不是有关辐照对 Vos 等特定规格的影响的专家、但我认为、漂移规格仅作为经过预辐射的情况提供是有原因的。 因此、即使在 辐照前和辐照后的测试条件下指定了25°C 的 Vos、一旦您将温度从25°C 改变、您就可以使用辐照前漂移规格计算出的最大 Vos、它在辐照后的条件下是无效的。