This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8801:TLV8801的 SPICE 模型

Guru**** 2793745 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV8801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1246719/tlv8801-spice-model-of-tlv8801

器件型号:TLV8801

您好、可以为 LTspice 共享"TLV8801"的 SPICE 模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV8801采用.LIB 格式、可与任何 与 PSpice 兼容的仿真器配合使用。 型号: TLV8801.LIB

    您应该能够将这个模型导入 LTSPICE 进行仿真。

    或者、您可以使用我们的免费仿真 工具 P SPICE for TI来进行仿真。 请注意、PSpice for TI 具有一个集成库、其中包括 TLV8801等器件。 该功能可确保您始终使用最新模型、并且无需将 TI 模型导入您的设计中。

    如果您有任何问题、敬请告知、

    此致!

    雅各布