This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1400-Q1:传递函数 AMC1400

Guru**** 2505275 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1246635/amc1400-q1-transfer-function-amc1400

器件型号:AMC1400-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1400

我想知道 amc1400的内部传递函数、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ennio、

    该器件具有8.2V/V 的固定内部增益。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的答复。

    我看到增益为8.2V/V、但通过观察"归一化增益与输入频率间的关系"图、可以发现增益下降为-80dB/dec、这使其成为四阶。
    那么、我的问题是、这个四阶滤波器的传递函数是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ennio、

    除了公共论坛的数据表中显示的信息外、我不能分享其他信息。