This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:能否与手工制作的评估板配合使用?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1246460/usb2any-is-it-able-to-be-used-with-hand-made-evaluation-board

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:TPS65400

大家好、

USB2ANY 是否能够与手工制作的评估板配合使用? 我正在评估 TPS65400、但使用 I2C 总线进行控制很复杂。 因此我正在考虑购买 USB2ANY 以通过 PMBus 对其进行控制。
但在 TI.com 的 USB2ANY 页面中、会显示如下。 因此我认为它不能与我的板一起使用。 我们是否必须购买 TPS65400EVM 才能使用 USB2ANY?

此致、
宇藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、USB2ANY 接口适配器可与客户使用 TI 器件构建的评估板一起使用、但 TI 不对其适用性或损坏负责、包括连接到 TI EVM 以外的电路板时损坏评估板或 USB2ANY 接口适配器。  当 USB2ANY 与 TI EVM 以外的任何电路一起使用时、用户有责任确保评估板和 USD2ANY 适配器的适用性、保护性和安全性。

    使用用户指南、确保3.3V、GND、CLK 和数据与您的电路板正确连接。   https://www.ti.com/lit/pdf/snau228