This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4727:OPA4727反相加法放大器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4727

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1246004/opa4727-opa4727-inverting-summing-amplifier

器件型号:OPA4727

您好

我通过 OPA4727设计了一个反相加法放大器。

这是我的原理图。

+V= 3.3V、-V =-2V。 V1~V16 = 1.12V。

输入电压(V1-V16)是否 超出  OPA4727的范围?

谢谢

Br、

汉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hank 您好、

    OPA4727加法放大器具有一个增益输出传递函数为:

    Vo =- (Rf/R1 * V1+ Rf/R2 * V2 . + RF/R16 * V16)

     每个输入的增益为 Rf/Rx = 16k/1k = 16V/V。    如果我理解正确、每个输入 V1-V16为+1.12V。  总的理想输出将是16*16*1.12V =- 286-V/V。

    运算放大器由 VS (-)=-2V 和 VS (+)=+3V 供电、因此在负电源轨中、放大器输出将超出范围。

    您可能是指 RF = 1kΩ Ω 和 R1..R16 = 16kΩ Ω?

    请告诉我、我是误解了输入电压、还是误解了电路。

    谢谢、此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    感谢您的答复。

    这是我的错。 是的、我的设计是  RF = 1k、Rx = 16k。 输入的增益为  Rf/Rx = 1k/16k = 1/16V/V。  

    总理想输出将是16*(1/16)* 1.12 =- 1.12V。   +V= 3.3V、-V =-2V。

    放大器输出是否处于范围之内? 对吧?

    但我不确定增益是否会在 放大器 输入之前或之后受到影响。

    如果 在 放大器之前影响增益、则输入电压值将超出范围。

    更新了原理图。

    谢谢

    Br、

    汉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hank 您好、

    是的、如上所示、RF = 1k、R1..R16 = 16k 的加法放大器、并且假定负电源连接上的 R20和 R21未组装、此电路将与 V1..V16 =+1.12V 上的输入信号一起工作。  输出将大约为~μ V-1.12V。  为了实现稳定性、您可以添加一个小的反馈电容器。  

    谢谢。此致、

    路易斯