This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:EMC1702替换

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237, TMP512, INA209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1245704/ina237-emc1702-replacement

器件型号:INA237
主题中讨论的其他器件: TMP512INA209

大家好、

我想用 INA237替换客户电路板上的 EMC1702。 但是、EMC1702具有#THERM 引脚、看起来 INA237不支持此功能。

我是否知道有任何推荐的解决方案? 谢谢你。 DS 链接如下所示。

EMC1702 -高侧电流感应和双通道1°C 温度监控器数据表- SMSC (microchip.com)

此致、

迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    遗憾的是、我们没有完全匹配的产品。

    我们的某些产品具有等效 THERM 引脚(通常称为"关键")、但它们缺少温度功能。 INA237等某些器件具有温度功能、但只有一个警报级别。 如果您愿意将电流感应放大器与温度传感器配对、我们可能会提供一些选项。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    好了、我们欢迎使用分立式解决方案。 有什么建议吗? 谢谢你。

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    INA209加上 TMP512在功能方面非常接近。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    获取它,谢谢回复~~

    此致、

    迈克