This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY 适配器的工作温度

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1247224/usb2any-operating-temperature-for-usb2any-adapter

器件型号:USB2ANY

我们计划在-20至+70°C 的温度室中使用 USB2ANY 适配器。

我在 TI 网站上查看、但没有找到任何温度运行信息。

请您找到 此 USB2ANY 的此温度工作范围吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:  

    USB2ANY PCB 和组件 本身在-20°C 至+70°C 的温度范围内应该非常精细、但在较高的温度下、塑料外壳可能会开始翘曲。 我建议使用扩展电缆并将其穿过 温度室的侧端口、从而尽可能将 USB2ANY 保持在外部。 如果无法做到这一点、您还可以拆下塑料外壳、只要小心操作、不要将板放在任何裸金属上、以避免短路。 有关更多详细信息、请参阅该主题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/921032/usb2any-support-temperature?

    此致、  

    康纳