This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA277:关于 PSpice 模型的开环输出阻抗

Guru**** 2500915 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA205, OPA277, PSPICE-FOR-TI, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1246395/opa277-about-open-loop-output-impedance-of-the-pspice-model

器件型号:OPA277
主题中讨论的其他器件:OPA205PSPICE-FOR-TITINA-TI

您好!

在将 OPA205和 OPA277的开路阻抗与其 PSpice 模型进行比较时、我们发现 OPA205的结果与数据表很一致。 但 OPA277的响应与数据表中的大约 x10不同。

仿真结果如下所示:

数据表给出的参数:

哪里出了问题?

谢谢。

即刻收集
即刻收集
即刻收集
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diverger:

    我对 TINA-TI 和 PSPICE-FOR-TI 上的 OPA277 Zo -开环输出阻抗进行了交流仿真分析。  

    TINA-TI 和 PSPICE-FOR-TI 模型都提供了正确的结果。

    为了绘制小信号开环输出阻抗随频率变化的情况、我使用了下面的测试电路。 使用大电感和电容提供有效的直流偏置点、并模拟开环交流分析。  我在放大器输出端施加交流测试电流源、并检测放大器输出端的电压。  我执行交流扫描并计算开环输出阻抗为 V (OUT)/ I (U1:OUT)。  Y 轴设置为对数标度以与数据表中的图相匹配。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我犯了一个错误、该图实际上是 OPA205A 的。 因此两者都符合数据表。

    即刻收集
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diverger:

    非常感谢您的更新、很高兴这两个工具都能正常工作并且同意数据表、

    此致、

    路易斯