This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4743:OPA4743的工作温度

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1247334/opa4743-operation-temperature-of-opa4743

器件型号:OPA4743

大家好、

祝你度过美好的一天! 目前我的客户在其设计中使用 OPA4743、他们在我们的数据表中发现 OPA4743的工作温度发生了冲突。 ℃、我的℃想知道 OPA4743是否可以在-55 μ A-125 μ A 的范围内运行。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jerry、

    该器件可在-55°C 至125°C 的温度范围内工作、电气特性表中经过测试的限制仅适用于-40C 至85°C 的温度范围。

    您可以在数据表的典型特性图中看到这一点。  

    我们没有-55C 和125C 的特性限制/测试限制、仅是典型规格。

    此致!
    杰瑞