This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:电源板

Guru**** 2685925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1247170/opa548-power-pad

器件型号:OPA548

您好!

电源板是否连接到器件内部的 V-(4引脚)?

电源板是否应该连接到 PCB 上的 V-(4引脚)?

感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第10.1.2节说明:

    两种封装的凸片均以电气方式连接到负电源 V–。

    您可以将焊盘连接到 V–或让其浮动。 具体做法可能取决于您需要如何对其进行散热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的积极响应、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的积极响应、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    浩之  

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我们。 感谢您的评分

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通