This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:OPA838取代 AD8051

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA838, LMH6642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1246478/opa838-opa838-to-replace-ad8051

器件型号:OPA838
主题中讨论的其他器件: LMH6642

您好!

 我的客户想要使用 OPA838更换 AD8051。 它们测试 OPA838、但发现输入侧存在串扰。 OPA838下的电压是否正常? 或者是否有任何其他 OP 可以在没有输入信号干扰的情况下替代 AD8051? 谢谢。

此致、

G·滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分输入电压不得超过1V。

    您是否将此器件用作比较器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能否分享您的测试电路原理图以便于理解并找出问题的根源。 此外、您能否更详细地解释在输入侧看到了什么串扰?

    此致

    阿纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

     这看起来是一个比较器应用、但我不确定它们的规格。  差分输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AD8051可支持高达2.5V 的电压。

    请展示原理图;否则无法确定需要哪些特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant、您好!

     有一个模糊的图片供参考。 当使用 OPA838时、他们发现两个输入之间的相互作用、所以他们悬空 Vin-以进行测试、如第一个图。 并看到上面有类似的波形。 您还需要了解有关该应用的哪些信息? 我可以与我的客户一起进行检查。

     或者、任何其他运算可能具有类似的规格。 与 AD8051相同? 我看到交叉参考结果中的 LMH6642以替换 AD8051?

    谢谢。此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    浮动线路的电压无法测量。

    原理图不显示与输入之间的实际连接、也不显示是否存在任何负反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    运算放大器的输入引脚不应悬空、否则将无法工作。

    因此、您能要求您的客户将原理图与实际连接和测试条件共享、以便我们为他们的问题提供建议的任何解决方案。

    此致

    阿南特