This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:当 Vcc 降至0时、lm2903b 输出

Guru**** 2508265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1245198/lm2903b-lm2903b-output-when-vcc-drops-to-0

器件型号:LM2903B

大家好、

我的客户使用 LM2903B、发现以下问题。

根据我的理解、 输出晶体管不会在 Vcc=0V 时导通、因此输出将是上拉电阻器连接到的任何电压、即3.3V。 那么、当 VCC 变为0时为什么会出现压降? 当 VCC 变为0时、输出为正常的3.3V 电压。

我尝试在 Tina 中对此进行仿真、仿真结果与 VCC 变为0时输出存在压降类似。 但有一个不同之处、即在仿真中、即使 VCC 为稳定的0V、输出也不会返回3.3V (它保持0V)。 我不知道为什么。

 e2e.ti.com/.../1234.LM2903B.TSC

您能解释一下这个问题是如何发生的吗? 为什么 Tina 的结果不同? 非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    感谢您的发帖。 我已经确认了您的问题、明天会回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发帖。  查看提供的波形、我想您看到干扰的原因与 VCC 的斜降速率有关。  我们将尝试在实验练习中进行仿真、但这是我的想法。  在 TINA 仿真方面、模型并非专为反映此类使用情况而设计。  我将在本周结束时、向您介绍我们在工作台上看到的内容。  同时、我真的不明白您的用例以及您为什么要继续对比较器进行下电上电。  如果您希望更多地分享您的应用、也许我们可以找到更适合的器件。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    感谢你的帮助。  

    同时、我真的不明白您的用例以及您为什么要继续对比较器进行下电上电。

    ->我只使用 PWL 模拟客户的加电和断电的情况。

    让我们等待您的重现实验。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yang 的跟进。 我理解您使用仿真的原理、但我想详细了解客户的用例、尤其是他们需要进行下电上电的原因、如波形截屏中所示。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    让我澄清一下、在客户案例中、没有下电 上电、只需要上电和断电一次即可。 我在仿真中使用电源循环、只是想确保2个周期之间的仿真没有差异。 本周您将在实验室中进行检查。 我无法对其进行检查、因为我手头没有样本。

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    我一直代表 Chuck 在实验室中重新创建您的设置。 电压上升到~1.1V 到~600mV 之间时、我得到的是输出电压的下降值。 在2V (最低工作电压)以下长时间运行肯定会导致输出出现问题。 更快地斜升电源电压将清理输出。 此外、在输出端添加一个带有电容器的电阻器会增加延迟、并且可以解决您的问题、但我们不建议这样做。

    此致!

    迈克尔