This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6182:放大器直流失调电压

Guru**** 2548020 points
Other Parts Discussed in Thread: THS6182

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1244951/ths6182-amplifier-dc-offset

器件型号:THS6182

您好!

我正在使用2个  THS6182作为功率放大器、以220KHz 的频率放大正弦波、

在测试电路时、我发现直流失调电压为2V、但输入是交流耦合和测量值、它们之间没有任何直流失调电压。

负载 从10欧姆到250欧姆、我发现了带负载和带高阻抗负载时的偏移。

IADJ 引脚接地。

附加的是我的电路:

而在 FB303 (电容器侧)上测量的输出为:

有什么办法避免偏移的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yonatan:

    如果此失调电压没有出现在器件的输入端、而是出现在输出的交流耦合之前的输出端、则可能是 THS6182本身造成的。 数据表第17页的应用部分介绍了该器件的输出失调电压以及如何计算此失调电压。 本节重点介绍了影响此失调电压的因素、并有助于您了解如何根据需要调整电路、同时减少失调电压。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    在查看扇区17之后、我仍然有一些我不明白的东西、

    Vio 是测得的从正极引脚到接地的电压吗?

    IIB+是 R27和 C10上流动的电流吗?

    IIB -如何知道它的值、在我的设计中它是零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yonatan:

    放大器中的输入失调电压可建模为连接到同相输入端的理想直流电压源。 它与连接到同相引脚的元件串联、与失调电压部分中的图像类似。

    关于同相引脚中的输入偏置电流、是的、我们可以假设电容器在直流条件下开路、从而使输入偏置电流流经 R27电阻器。

    这些规格的值以及数据表电气特性表中的其他值给出了您可以预期的范围。 该范围是由工艺变化引起的、因此我们不能假设这些值中的任何一个为零甚至是极性、这就是为什么部分给出的公式显示每个规格为±Ω 的原因。

    我将留下一个指向 TI 高精度实验室视频的链接、通过电路示例更详细地解释这些主题。 可 在此处找到信息丰富的视频

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看了视频、得到的数字甚至与我在设计中具有的失调电压还不太接近。  

    我曾尝试减小电阻值、但我具有相同的偏移、我甚至将放大器的配置更改为仅反相放大器(短接至非反相引脚接地)

    在所有这些尝试中、我始终具有相同的偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yonatan:

    将同相引脚接地不会导致输出没有差异、我们对此感到非常吃惊。 另一个潜在的 调试选项是尝试按照数据表中建议的值使用反馈电阻器、在本例中、该电阻器从1000欧姆开始、并围绕该 Rf 值定制其余电阻器。 标题为"推荐的反馈和增益电阻值"的部分重点介绍了为这种类型的放大器架构配备合适射频电阻的重要性。 除了此架构外、还存在因增加反馈电容而导致的潜在稳定性问题。 除较小的反馈电阻外、还可以尝试移除反馈电容、以查看这是否会对输出产生影响。  

    最后一个调试尝试是尝试使用不同的单元、以查看此偏移量是否仍出现在输出中、或者是否根本发生变化。

    此致、

    伊格纳西奥