This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 器件标识识别请求

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TL750L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1246212/part-marking-identification-request

主题中讨论的其他器件:TL750L
您好!
我要为以下部分查找日期表。
感谢您的支持。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp 指向 TL750L。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hazhar,

    可以。 它是 TL750L12CD 12V 稳压器。

    但是、标签的位置与系统中显示的位置不同。

    如果您对此感到担忧、请发布到电源稳压器论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazar、  

    此处是 TL750L 产品页面 和数据表的链接。 附录第1页和第2页上的表格详细列出了器件的顶部标记。  

    正如保罗所说,标签的位置与我在系统中看到的不完全匹配。 如果这是个问题、请随时向我自己或您的 TI 联系人发送电子邮件、以获取器件标识图片、以便进一步确认。  

    希望这对您有所帮助、  

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Erin,

    非常感谢您的支持。

    下面还显示了组件的图片:

     

    此致

    哈扎尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazhar、  

    谢谢你。  

    我仔细检查了此图像、找不到任何完全匹配的记录。 请联系您的 TI 代表或 客户支持中心、我无法在 E2E 上验证此内容。  

    Br、  

    埃林