This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA810:我们是否仍需要 GND 侧的第二个放大器

Guru**** 2507795 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1246710/opa810-do-we-still-need-the-second-amplifier-at-gnd-side

器件型号:OPA810

请参阅随附的原理图。

我们是否仍在 GND 侧需要第二个放大器?

我们可以直接将其移除并连接到 GND 吗?

最佳做法是什么?

e2e.ti.com/.../High-z-front-end-circuit-design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    您肯定可以移除第二个放大器并将 FDA 的同相输入直接设置为接地。 潜在的问题是接地连接不良。 例如、如果存在不良的布局 实践、并且电阻分压器处的接地端具有一些轻微的误差电压、并且同相输入端的接地端确实为0V 或一些其他电压、则该失调电压会被 FDA 级放大。 电阻器接地端的误差电压将出现 在 FDA 的反相输入端 并被放大、但不会出现在同相输入端、因为它现在处于与误差电压不同的电位。 增加 OPA810会将电 阻器的接地端的此误差电压 引入同相输入、现在 FDA 的两个输入都将具有此误差电压并消除输入端出现偏移的可能性。

    OPA810可用作高阻抗缓冲器、使您能够真正测量 添加到设计中的分压器中的第二个电阻器的电压差。

    如果不需要高精度、您应该能够移除放大器并将该节点直接接地、同时仍能获得预期的性能。

    此致、

    伊格纳西奥