This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA282:随着负载电流的增加、INA282的输出在宽范围内振荡

Guru**** 2579705 points
Other Parts Discussed in Thread: INA282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1243924/ina282-with-load-current-increase-the-output-of-ina282-oscillates-in-wide-range

器件型号:INA282

大家好、

在我们的设计中、INA282用于监控-6.5V 的负电压。 请参阅下面的快照。  

板载测得的 INA282输出电压在1.86A 时变化太大。  

在2.3A 负载下、输出变化如下图(2.808至2.935)所示。 而对于较小的负载。 没有太大的差异。

谢谢。此致、

维提亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、

    您能在这里分享驱动负载的是什么吗? 从示波器上看、不稳定状态似乎来自负载线路本身、因为 INA282只是获得您在这里看到的差分电压。 负载是应该是稳定的直流、还是以某种方式进行开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carolus Andrews:

    我们在-6.5V 电源轨的输出端使用可变电阻负载(变阻器)。

    负载不是问题。 对于>1.86A 负载,此振荡更加明显。  

    即使在负载较小的情况下、INA282输出上也会有振荡、但它在限制范围内。

    具有1A 负载的 PFA INA282输出的变化量为60mV。

    此致、

    维提亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、

    我是否对示波器屏幕截图存在误解? 如果我正确地解释了示波器屏幕截图、红色的波形是 INA282的电流输入、蓝色的是输出? 我能分解镜头中显示的信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus、

    红色波形是 INA282的输入。

    蓝色为 INA282在一个电阻分压器之后的输出

    此致、

    维提亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、  

    如果是这种情况、示波器屏幕截图表明负载电流 问题所在。 INA282是否在输入端实现阻抗均衡作用来使负载线失真尚有争议、但示波器屏幕截图清楚地显示了器件输入和输出端的相同振荡。 如果这些振荡出现在分流器上的差分电压中、它们将被放大并出现在 INA282的输出中。 这意味着该问题源自器件输入侧的某个特性、而不是输出、因为负载线路电流会失真。   

    客户是否已从负载线路上移除 INA282以确保这是导致这些振荡的原因? 我假设预期的波形只是直流电流? 如果移除设备、他们是否认为此行为正确? 能否看到器件取消组装时负载电流的示波器快照?