This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单个芯片内的 VOS 匹配和跟踪

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA182, OPA192, OPA387, OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1247420/vos-matching-and-tracking-within-a-single-die

主题中讨论的其他器件:OPA387OPA392、OPA182、OPA192

TI 应用手册 SLOA059B "DC 参数:输入失调电压(VOS)"(Richard Palmer 和 Katherine Li)谈论了运算放大器输入失调电压、但可能不包含以下问题的答案:

我正在设计一个使用四路运算放大器 IC 的电路。  我要指定一个输入失调电压非常低的器件(Vos)、以便电路能够满足规格。  但是、如果芯片上所有4个器件的 Vos 相匹配(或接近)并相互跟踪、这就足够了。

我的问题是: 在单芯片多运算放大器封装中、失调电压是否匹配?   如果没有、是否有设计比其他器件更匹配的器件?

我的猜测: 自动 Vos 修整可能会干扰原本完美的匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    关于多通道 IC 裸片上的 Vos 匹配的问题、简单答案就是通道之间没有相关性 -四通道四通道的输入电压失调是随机的、为四个单通道的失调。 由于每个通道都设计为具有零偏移、因此实际偏移来自因  用于 IC 制造的晶圆工艺的最小几何形状(最小分辨率)而导致的扩散(过度蚀刻或欠蚀刻)随机失配。

    为了获得尽可能匹配的最佳做法是使用偏移极低的器件。  因此、OPA392 (5V)或 OPA192 (36V)等封装级修整器件(e-trim)或者 OPA387 (5V)或 OPA182 (36V)等零漂移器件(斩波或自动置零)(最大额定失调电压限制在+/-3uV 至+/-25uV 范围内)是理想的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek,

    感谢您的答复。  

    标记