This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM193:关于运行条件

Guru**** 2906070 points

Other Parts Discussed in Thread: LM193, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1247478/lm193-regarding-operational-conditions

器件型号:LM193
主题中讨论的其他器件: LM339

尊敬的专家:

 请您告知我们以下条件是否可以或 NG 适用于 LM193?

 条件1

  -输入(IN+): 0V ~ 12.0V

  -输入(IN-): 0V ~ 2.5V

条件2

  -输入(IN+): 1V ~ 16V

  -输入(IN-): 0V ~ 2.5V

 

这些情况是否没有问题?  

我们的客户认为这些条件是 LM193数据表中可遵循的预防措施(第4页_ 6.1绝对最大额定值)。

 

提前感谢您。

此致、

川 ate 祐介

泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yusuke、

    绝对最大额定值不是功能额定值。 它们仅描述了在不损坏 器件的情况下可以施加的电压。 无法保证正常运行。 您必须保持在电气特性表(表6.1)中的限值范围内。

     比较器的电源电压是多少?

    所有输入电压必须至少比电源 电压(Vcc - 2V)低2V。

    根据上述条件、最小电源电压应为18V (16V + 2V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    非常感谢您的友好回复。   很抱歉、我不小心抄写了错误的页面。

    如您所述、他们注意操作预防措施-数据表页8。 6.10电气特性 预防措施(2)。

    我听说 Vcc 为12.0V。

    收集我的以下说明。  这些是否对正常操作没有问题?

     条件1

      - Vcc : 12.0V

      -输入(IN+): 0V ~ 12.0V

      -输入(IN-): 0V ~ 2.5V

    条件2

      - Vcc : 12.0V

      -输入(IN+): 1V ~ 16V

      -输入(IN-): 0V ~ 2.5V

    我们的客户认为这些条件是 LM193数据表中的可跟进预防  措施(第8页_ 6.10电气特性预防措施(2))。

    谢谢!

    此致、

    川 ate 祐介

    泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yusuke、

    从技术角度而言、它违反了 指定的工作条件。 对于12V 电源、最大输入电压为10V。

    但是、LM193系列具有两个支持此类条件的特性。

    无论电源电压如何、输入电压最高可达36V。

    2.只要一个输入仍然在规定的范围内(2.5V),即使 其它输入超过限制,输出也将正确。

    因此根据它们的 条件、输出将是正确的、即使是在16V 时也是如此。 这是预期行为、但不能保证、因为它们在额定工作条件之外运行。  如果客户希望在指定范围之外操作、则由客户决定。  

    请参阅 LM339系列的第2.5和2.8节应用手册:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    简而言之、是的、它可以正常工作、但一些规格、例如传播延迟和偏置电流、 会 发生变化。  TI 始终建议在指定的限值内运行(Vcc-2)。